Renesas Synergy™

FAQ 2000365 : 周辺環境(温度や湿度、設置環境)の変化による検出性能への影響はどのようなことが考えられますか?

周辺環境の変化によりタッチ計測値が増減する場合がありますが、
ドリフト補正処理(センサカウント値の変動にリファレンスカウント値を追従させる機能)で
影響の軽減が可能です。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください