Renesas Synergy™

FAQ 2000377 : タッチ配線長が長くなった時の影響は何がありますか?

配線長は寄生容量とRFノイズに影響いたします。寄生容量が増大しないよう
GNDパターンもしくは”L”レベルになる配線から十分距離を離していただく事を推奨いたします。
またRFノイズに関しては、十分ご評価いただきますようお願いいたします。

以下条件でのレイアウトを推奨いたします。
◆自己容量方式
  ・総寄生容量:50pF以下
  ・総抵抗:2KΩ以下
◆相互容量方式
  ・総寄生容量:20pF以下
  ・総抵抗:2KΩ以下

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください