Renesas Synergy™

FAQ 2000378 : Workbench6をインストールしたが、正常に動作しない。考えられる原因を教えてください。

Workbench6本体のインストール以外に、以下のインストールが必要です。
詳しくは、Workbench6 ユーザーズマニュアルの1.4インストール要件を参照下さい。
本ユーザーズマニュアルは、Workbench6のDocument Managerに内蔵されています。
CS+ V3.00.00以上
CS+ for CC V3.00.00以上
CS+ for CA, CX V3.00.00 以上
CS+ Utility V3.00.00 以上
※タッチセンサマイコン向けIDE、コンパイラ、デバイス依存情報はご利用のタッチセンサマイコンに対応する最新版をインストールしてください。
なお、Workbench6が対応するタッチセンサマイコンの動作確認済みのコンパイラに関してはWorkbench6のユーザーズマニュアル [6.2サポートコンパイラ]を参照してください。

e2 studio V3.1.2.09 以上
コンパイラー
※お使いのタッチセンサマイコンに従って適切なIDE、コンパイラをインストールしてください。
Microsoft Visual C++ 2012RunTime Library (32-bit)
(PCのOSが64-bit版であっても、32-bit向けのランタイムライブラリをインストールして下さい。)
Microsoft .NET framework4以上
Pythonプラグインの有効化
USBドライバ(RX113評価キットのみ)

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください