Renesas Synergy™

FAQ 2000380 : タッチ電極配線の裏面にベタGNDを配置して問題ありませんか?

ノイズの観点ではベタGNDは有効ですが、タッチ検出に関しては寄生容量の増加に繋がる為、
望ましくありません。

タッチ電極配線付近にベタGNDを配置する場合、電極や配線より、5mm程度離してください。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください