Renesas Synergy™

FAQ 2000394 : RX113 静電容量タッチキー評価キットでUSBドライバが認識されません。考えられる原因を教えてください。

Y-RX113CAPT01では本年出荷分より搭載ファームウエアが更新されており
Workbench6との接続には電源投入後に操作が必要となります。
お手数ですが添付クイックスタートガイドの3.2 デモプログラムの操作方法
(ページ4)を御確認いただきスイッチの操作をお願いいたします。
手順通りに操作されても正しく動作しない場合はボード不良の可能性が
ございます。ご購入されました販売店までご相談下さい。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください