Renesas Synergy™

FAQ 2000400 : 電流オフセット処理はどういった時に処理が発生するのか、教えてください。

Workbench6のFirst Step Guide時にシステム毎の調整が行われます。
更に、製品の個体差やマイコンの個体差については、マイコン初期化時に微調整が行われます。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください