Renesas Synergy™

FAQ 2000413 : 電極に触れてから、ON判定になるまでに時間がかかるのは何故ですか?

連続一致タッチ判断回数が多く設定されておりませんか?
連続一致タッチ判断回数として設定されている回数分、ONとなってからON判定となります。
Tuning WindowのParametersタブにある、Response delay time to touchのDelay timeの値を
小さくしてみてください。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください