Renesas Synergy™

FAQ 2000338 : タッチキー部をLEDで光らせたいがどうすれば良いですか?

基板、電極パターン内に空洞を空けていただき、裏面からの直接灯火もしくは、
導光板を使用した間接灯火での動作を確認しております。
電極パターン内に空洞を空けますと、電極パターンの面積が減少し感度が劣化しますので、
空洞は出来る限り小さくする事を推奨いたします。
自己容量方式、相互容量方式のLED配線レイアウトについては、
アプリケーションノート「静電タッチ電極デザインリファレンス(R01AN3958JJ0100)」に
記載しておりますので、ご参照ください。 

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください