Renesas Synergy™

FAQ 2000341 : 検出性能を調整したいのですが、どのようなパラメータが調整可能なのでしょうか?

下記パラメータについて、Workbench6上で調整することが可能です。
 ・タッチ判断しきい値、ヒステリシスの調整
 ・ドリフト補正(外的要因に因る、センサカウント値の変動に
  リファレンスカウント値を追従させる補正処理)のON/OFF及び、実行間隔の設定
 ・連続タッチキャンセル(設定回数ON時、リファレンスをセンサカウント値まで上げる)の
  ON/OFF及び、実行間隔の設定
 ・連続一致タッチ判別(設定回数ON時、ON判定)のON/OFF及び、連続一致回数の設定
 ・連続一致非タッチ判断(設定回数OFF時、OFF判定)のON/OFF及び、連続一致回数の設定
お客様のシステムに応じて調整していただき、十分にご評価願います。 

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください