Renesas Synergy™

FAQ 2000344 : パターンで生成する電極にはレジストを被せておいても問題ありませんか?

レジストは電極に塗布してください。レジストが無いと、電極が酸化し感度劣化に繋がります。
ただし、レジストの塗布にムラがあると、パネル面との接触が不均等となり
生産バラツキになる可能性があります。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください