Renesas Synergy™

FAQ 2000356 : 相互容量方式は何故、耐水性が高いのか教えてください。

通常、パネルに水滴が付着すると電極に対して容量を増加させる影響を及ぼします。
自己容量方式は、タッチ時の静電容量増加を検出している為、
どちらの増加なのか判定が困難となります。
相互容量方式では、タッチ時の静電容量減少を検出している為、
水滴の変化との区別が可能なので耐水性に優れています。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください