Renesas Synergy™

FAQ 2000357 : 油がオーバーレイパネル上に付着している状態でタッチ判別は可能ですか?

絶縁性の高い油脂であれば、オーバーレイパネル上に付着していてもタッチ判別は可能です。
塩分等の電解質と水分が多く含まれ、近接のキーやGND近傍に跨って汚れが不着していると、
誤検出する可能性があります。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください