Renesas Synergy™

FAQ 2000367 : 近接センシングの最大検出可能距離及び電極の推奨パターンはありますか?

以下の値は、周囲に導電体の無い理想条件下での弊社評価によるもので、保証値ではありません。
◆最大検出距離
 〇自己容量方式
  ・100×100mm、幅5mmの電極では、最大約300mm感応可能
◆電極の推奨パターン
 ループ形状の電極を推奨いたします。
 ”C”のように、一部カットされていると、
 電極の無い方向からの検知精度が悪くなることが想定されます。
 また、電極の角が鋭角になっていると、アンテナとなり
 ノイズ耐性が悪くなってしまう可能性があります。

 GNDとの距離は、検出距離よりも遠い事が望ましいです。
 実製品への応用を考えると、電極は筐体に内蔵される為、
 電極サイズは大きくする必要があると考えます。
 詳細は、アプリケーションノート「CTSU 静電タッチ電極デザインリファレンス
   (R01AN3958JJ0100)」をご参照ください。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください