Renesas Synergy™

FAQ 2000375 : 実現させる機能のレベルにもよると思うが、タッチ機能に必要なROM/RAM容量はどの程度か教えてください。

Workbench6 Ver.1.06.00.01で自動生成した標準F/Wでは、
相互容量方式3x4マトリクスの場合、RAM約4.8KB、ROM約20KB程度、
自己容量方式3キー、スライダ(TS5ch)、ホイール(TS4ch)の場合RAM約3.8KB、ROM約20KBです。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください