Renesas Synergy™

FAQ 2000381 : 自己容量方式の近接センサに耐水性能はありますか?

近接センサの電極一部に水滴が付着したケースでは、静電容量の増加量は少ないことが
想定される為、しきい値の設定次第では、誤検知を防げる可能性があります。
ですが、近接センサ電極とGNDを跨ぐ形で水滴が付着すると、誤検知してしまう為、
レイアウトを考えていただく必要があります。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください