Renesas Synergy™

FAQ 2000385 : オーバーレイパネルの材料に関する制限事項はありますか?

基本的には材質に電解質が含まれていなければ、特に制限はありません。
材質に電解質が含まれていない事が望ましいですが、その含有率次第では
タッチ検知可能な場合もあります。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください