Renesas Synergy™

FAQ 2000387 : 電極配線にFPC(フレキシブルプリンテッドサーキット)は使用可能ですか?

可能です。

ただし、各電極配線の間隔が狭いと寄生容量が増加し、感度劣化に繋がる恐れがあります。
自己容量方式では2mm程度、相互容量方式ではTX同士間、RX同士間は2mm程度、
TX-RX間は20mm程度の間隔を空けていただくことを推奨いたします。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください