Renesas Synergy™

FAQ 2000390 : タッチ評価キットの回路図は提供可能ですか?

可能です。

以下に、回路図の入手手順を記載いたします。
◆RX130搭載静電容量タッチ評価システム(RTK0EG0003S02001BJ)
 ・以下URLからドキュメント一式をダウンロードしてください。
  Design_filesのフォルダ内に回路図、PCBレイアウトがございます。
  https://www.renesas.com/ja-jp/software/D3017724.html

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください