Renesas Synergy™

FAQ 2000396 : Workbench6で生成されるソースコードの詳細ドキュメントはありますか?

Workbench6のユーザーズマニュアル、自己容量方式及び相互容量方式のタッチ計測のソフトウェアについて記載しているアプリケーションノートがございます。
Workbench6のDocument managerから「CTSU 自己容量方式タッチ計測(R30AN0216JJ0102)」及び「CTSU 相互容量方式タッチ計測(R30AN0217JJ0102)」をご参照ください。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください