Renesas Synergy™

FAQ 2000399 : Workbench6のFirst Step Guideで"Target MCU and MCU on target board does not match"のエラーが表示され、CS+と接続できないのは何故ですか?

以下の原因が考えられます。
 ・外部から電源供給されていない
 ・クロックの設定が間違っている
 ・CPU型名が間違っている

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください