Renesas Synergy™

FAQ 2000348 : サンプリング時間はどれぐらいですか?

1電極あたりの計測時間を以下に記載いたします。
 自己容量方式:約500μs
 相互容量方式:約1000μs
相互容量方式の計測時間が、自己容量方式の倍となっているのは
相互容量方式は2回の計測結果からタッチ結果を算出しているためです。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください