Renesas Synergy™

FAQ 2000355 : 第2世代タッチキー技術でノイズ耐性を良くした意図について教えてください。

静電容量製品のノイズ耐性に対するご要求が年々厳しくなっており、
第一世代では対応できない環境となった為、第二世代では特にハードウエアによる
ノイズイミュニティを強化しました。
主に同期系ノイズへの対策とタッチ専用電源化による
電源変動への対策を取り入れております。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください