Renesas Synergy™

FAQ 2000363 : 第二世代タッチキー技術搭載のMCUにシールド機能(他社別称:アクティブシールド、ガード、etc)はありますか?

弊社静電容量タッチマイコンには、シールド機能は搭載されておりません。
通常、シールドが無くてもタッチ検出は可能ですが、ノイズの強い環境において
ご使用される場合は、お客様にて十分にご評価いただくことを推奨いたします。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください