Renesas Synergy™

FAQ 2000373 : 樹脂やプラスチックなどの物質を検知できないのは何故ですか?

静電容量は、基本的に人体や金属など導電性のある物質が
タッチ電極間と容量を発生する事で成り立ちます。
プラスチックや木など電気を通さない、または電気抵抗が極めて高い物質では反応しません。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください