Renesas Synergy™

FAQ 2000376 : 自己容量方式と相互容量方式では、水などでの誤動作や耐ノイズ性能は相互容量方式が優れていますか?

耐水性は相互容量方式が優れています。耐ノイズ性は一概にどちらとは言えませんが、
相互容量方式の方が検出原理として耐ノイズ性を上げやすい傾向にあります。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください