Renesas Synergy™

FAQ 2000407 : ヒステリシスはどうやって決めたら良いですか?

ヒステリシスを設けているのは、ノイズによるカウント値のバタつきが生じた際に、
ON/OFF判定の誤検知を防ぐためです。
ですので、カウント値のバタつき以上に設定する必要があります。
推奨値ですが、お客様の想定されるノイズによって異なる為、
ノイズ評価をもってご決定ください。

Workbench6 Ver.1.04.04.00以降から、First Step Guide実行により、
ヒステリシスはしきい値の5%の値に自動設定されます。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください