Renesas Synergy™

FAQ 2000410 : 相互容量方式を使用した際、48~63キーのON/OFFデータを初期化していないのは何故ですか?

Workbench6 Ver.1.05.00.00以前において、初期化が出来ていない不具合を確認しております。
Ver.1.06.00.00から解決しておりますので、解決後のバージョンをご使用ください。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください