Renesas Synergy™

FAQ 2000412 : 電極にゆっくり、指を近づけるとONとならないのは何故ですか?

ドリフト補正処理の実行間隔が短い可能性がございます。
Tuning WindowのParametersタブにある、Drift correctionのIntervalを上げて調整してみてください。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください