Renesas Synergy™

FAQ 2000416 : 触れていない電極もON判定となるのは何故ですか?

しきい値が低めに設定されておりませんか?
人体が触れていなくても、接近による容量変化によってON判定している可能性がございます。
Tuning WindowのParametersタブから、Thresholdの値を高く設定してみてください。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください