Renesas Synergy™

FAQ 2000418 : 全く触れていないのにON判定となってしまうのは何故ですか?

計測環境周辺に容量の大きい物体はございませんか?
タッチ電極及び配線の周辺に設置しない事を推奨いたします。
周辺にある状態でご使用されたい場合は、First Step Guideで調整いただくことを推奨いたします。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください