Renesas Synergy™

FAQ 2000419 : 「Could not load or assembly “ISWrapper.dll” or one of tis dependencies」エラーメッセージが表示されます。考えられる原因を教えてください。

Visual C++ 2012ランタイムライブラリ32ビット版をインストールしてください。
ご利用のOSが64ビット版OSの場合も32ビット版のVisual C++ 2012ランタイムライブラリを
インストールしなくてはなりません。
Visual C++ 2012ランタイムライブラリ(32ビット)に関する詳細は
[1.4.2 ランタイムライブラリ]を参照してください。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください