Renesas Synergy™

FAQ 2000422 : First step guide、Tuning windowからCS+を起動できません。考えられる原因を教えてください。

First step guide –「ターゲットボードの起動」やメニュー[接続] – [CS+接続]からCS+を
起動できない場合、以下の原因が考えられます。
- Visual C++ 2012ランタイムライブラリ(32ビット)がインストールされていない。
Visual C++ 2012ランタイムライブラリ(32ビット)に関する詳細は
[1.4.2 ランタイムライブラリ]を参照してください。

 

適用製品

RX113
RX130
RX231, RX230
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください