Renesas Synergy™

FAQ 3000234 : E0562006メッセージ「-space」(CC-RL)

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。次のエラーになるのですが、対処方法を教えてください。

「E0562006:Option "space" is ineffective without option "output=<file>=<start>-<end> | <section>"」


A: 回答

リンカの-spaceオプションは、リンカの-outputオプションで指定した出力範囲の空き領域を充てんする仕様となります。
そのため、-spaceオプションを指定する際には、-outputオプションも合わせて指定してください。
-outputオプションでは、ファイル名、出力範囲の指定が必要です。

なお、IDEを使用している場合には、上記のファイル名、出力範囲は、分割出力ファイルで指定してください。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
e² studio
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください