Renesas Synergy™

FAQ 3000235 : E0562005メッセージ「-space」(CC-RL)

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。次のエラーになるのですが、対処方法を教えてください。

「E0562005:Option "space" cannot be specified while processing "linker"」


A: 回答

リンカの-spaceオプションは、インテル拡張ヘキサ・ファイルの出力(-form=Hexadecimal)、モトローラ・Sタイプ・ファイルの出力(-form=Stype)、バイナリ・ファイルの出力(-form=Binary)を指定した際にのみ指定可能です。
ロード・モジュール・ファイルの出力(-form=Absolute)を指定した場合には、E0562005メッセージが出力されるので、上記のファイルを出力する際のオプションとして指定してください。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
e² studio
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください