Renesas Synergy™

FAQ 3000233 : E0562000メッセージ(CC-RL)

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。次のエラーになるのですが、対処方法を教えてください。

「E0562000:Invalid option : "xxxxxxxx"」


A: 回答

リンカで認識できないオプションを指定しているためにメッセージが出力されています。
コンパイラやアセンブラ等のオプションを指定していないか確認してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
e² studio
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください