Renesas Synergy™

FAQ 3000227 : E0000020メッセージ(Renesas Flash Programmer)

Q: 質問

Renesas Flash Programmer(RFP) で書き込むと、以下のエラーが出て止まってしまいます。

E0000020 
The program file exceeds the flash ROM size of target device. Operation failed.

回避するにはどうしたらよいですか?


A: 回答

Renesas Flash Programmer(RFP) V3.03において従来、デバイスメモリ範囲外のデータを検出した場合はワーニングメッセージを表示し、
操作を継続していましたが、これをエラー扱いとし、操作を中止することを可能とするオプション機能を追加しました。
マイコンのメモリ範囲外のデータを含むファイルを指定した場合に発生します。

[回避策]
プログラムファイルを生成したプロジェクトを見直していただき、マイコンのフラッシュメモリ範囲外にデータが生成されないように修正してください。

[参考資料]
Renesas Flash Programmer フラッシュ書き込みソフトウェアユーザーズマニュアル

2.3.2 [操作設定]タブ→「エラー設定」を参照ください。

適用製品

Renesas Flash Programmer
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください