Renesas Synergy™

FAQ 3000228 : GNUARM-NONE-EABI toolchain 用プロジェクトを e² studio V6.x にインポートする方法

Q: 質問

GNUARM-NONE-EABI toolchain 用のプロジェクトを e² studio V6.x にインポートするにはどうすればよいですか?

 


A: 回答

従来のGNUARM-NONE-EABI toolchain用に作られたプロジェクトはe² studio V6.0以降に取り込めません。

従って、まずe² studio V5.3またはV5.4によりGCC ARM Embedded toolchain用のプロジェクトに変換する必要があります。
変換方法については次のFAQページを参照してください。

FAQ 3003229 : GNUARM-NONE-EABI toolchain用プロジェクトをGCC ARM Embedded用に変換する方法(e² studio)

GCC ARM Embedded toolchain用のプロジェクトであれば、既存プロジェクトとしてe² studio V6.0(以降)の
ワークスペースにインポートできます。

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください