Renesas Synergy™

FAQ 3000225:SQMlintのHEW上での操作方法

Q: 質問

SQMlintを使用してレポートを出力したいのですが、HEW上での操作方法を教えてください。


A: 回答

  1. HEWメニュー上 -> [ビルド] -> [SuperH RISC engine Standard Toolchain]を選択。

  2. コンパイラタブ内、[カテゴリ]:「MISRA Cルール検査」を選択。

  3. 検査方法:「MISRA1998」を選択。
     ※「MISRA2004」「グループ定義ファイル」には対応しておりません

  4. オプション項目:「レポート」を選択

  5. 「レポートファイル出力」をチェックする。

 

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
統合開発環境(High-performance Embedded Workshop)  
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください