Renesas Synergy™

FAQ 3000222 : エラーメッセージの言語指定(CC-RL)

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。
コンパイル時のエラーメッセージが日本語ですが、英語に変更することはできますか?
変更できない場合には、英語のメッセージ一覧を入手することはできますか?


A: 回答

メッセージの言語は変更することができません。
日本語Windowsの場合には、日本語のメッセージを、日本語以外のWindowsの場合には、英語のメッセージを出力します。
英語のメッセージの一覧については、英語版のユーザーズマニュアルをご参照ください。
CC-RL Compiler User's Manual
 10. MESSAGE

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
e² studio
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください