Renesas Synergy™

FAQ 3000217 : W2000001メッセージ(CC-RL/CC-RX/CC-RH)

Q: 質問

以下のエラーメッセージが表示されました。 対処方法を教えてください。

「関数xxxが見つかりません。(W2000001)」


A: 回答

[対処方法]カーソル位置の関数名の関数が,プロジェクトに存在するか確認してください。

クロスリファレンス情報を出力してビルドされているか確認してください。
(関数名が関数一覧に表示されている場合は通常,クロスリファレンス情報が出力されています)

また、「CS+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル メッセージ編」も参照ください。

 

適用製品

RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ
RH850ファミリ
RXファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください