Renesas Synergy™

FAQ 3000216 : E0210010メッセージ(CC-RL/CC-RX/CC-RH)

Q: 質問

以下のエラーメッセージが表示されました。 対処方法を教えてください。

「現在、デバッグ・ツールから切断することができないため、操作はキャンセルされました。(E0210010)」

 


A: 回答

[説明]デバッグ・ツールが切断できないときに切断処理が行われた場合に表示されます。

[対処方法]デバッガが実行中の場合は停止させてください

また、「CS+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル メッセージ編」も参照ください。

 

適用製品

RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ
RH850ファミリ
RXファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください