Renesas Synergy™

FAQ 3000213 : W0561016メッセージ(CC-RL)

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。次のメッセージが出力されるのですが、なぜでしょうか?
「W0561016:The evaluation version is valid for the remaining *** days」


A: 回答

CC-RLのライセンスキーが登録されていないためです。
最初にビルドした時から60日間の試用期間があり、その間は、無償評価版として使用制限されません。その残りの日数を表示しているメッセージです。
試用期間終了後は、リンクサイズが64Kバイト以内に制限され、professional版の機能は使用できません。

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください