Renesas Synergy™

FAQ 3000214 : ヘッダファイルを修正後、プロジェクトビルドしてもコンパイルされません(e² studio)

Q: 質問

プロジェクト内のソースから参照されているヘッダファイルを修正しました。
その後に「プロジェクトのビルド」を行ってもヘッダを参照しているソースがコンパイルがされません。

 


A: 回答

ファイルの依存関係を検索されない場所にヘッダファイルが置かれているものと思われます。
御面倒ですがリビルドを実行してください。
もしそのヘッダファイルを参照しているソースが明確に分かっている場合には、手動でコンパイルした後にプロジェクトビルドを行うこともできます。
手動でコンパイルを行うには、プロジェクトエクスプローラでソースファイルを選択(複数選択可)してコンテクストメニューの「選択したファイルのビルド」を呼び出してください。

 

適用製品

e² studio
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください