Renesas Synergy™

FAQ 2000320 : 「ウェイトモード/ストップモードから復帰に使用できる割り込みと使用条件」において、ハードウェアマニュアルにシリアルインターフェース割り込みは、「内部クロック、外部クロックで使用可」または「外部クロックで使用可」と記載があるが、すべてのモードで使用可能か?

シリアルインタフェース(UART2)特殊モード1(I2Cモード)のスタートコンディション検出割り込み及びストップコンディション検出割り込みは、ウェイトモード/ストップモードからの復帰に使用できません。

 

適用製品

R8C/32A
R8C/32C
R8C/32D
R8C/32G, R8C/32H
R8C/32M
R8C/33A
R8C/33C
R8C/33D
R8C/33G, R8C/33H
R8C/33M
R8C/33T
R8C/34C
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/34K
R8C/34M
R8C/34P, R8C/34R
R8C/34U
R8C/34W, R8C/34X, R8C/34Y, R8C/34Z
R8C/35A
R8C/35C
R8C/35D
R8C/35M
R8C/36A
R8C/36C
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/36M
R8C/36T-A
R8C/36W, R8C/36X, R8C/36Y, R8C/36Z
R8C/38A
R8C/38C
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
R8C/38M
R8C/38T-A
R8C/38W, R8C/38X, R8C/38Y, R8C/38Z
R8C/3GA
R8C/3GC
R8C/3GD
R8C/3GM
R8C/3JA
R8C/3JC
R8C/3JM
R8C/3JT
R8C/3MK
R8C/3MQ
R8C/3MU
R8C/3NT
R8C/54E, R8C/54F, R8C/54G, R8C/54H
R8C/56E, R8C/56F, R8C/56G, R8C/56H
R8C/L35A, R8C/L35B
R8C/L35C
R8C/L35M
R8C/L36A, R8C/L36B
R8C/L36C
R8C/L36M
R8C/L38A, R8C/L38B
R8C/L38C
R8C/L38M
R8C/L3AA, R8C/L3AB
R8C/L3AC
R8C/L3AM
R8C/LA3A
R8C/LA5A
R8C/LA6A
R8C/LA8A
R8C/LAPS
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください