Renesas Synergy™

FAQ 3000211 : 統合開発環境 High-performance Embedded WorkshopからCS+への移行(RXマイコン)

Q: 質問

High-performance Embedded WorkshopからCS+への移行方法
に沿って、High-performance Embedded Workshop (以下HEWと表記)(Version 4.09.00.007)で作られたプロジェクトのツールをCS+へ移行をしようと思っています。
使用するマイクロコンピュータ”の一覧に表示されるCPUの型番について、既存のHEWプロジェクトで何が選択されているのかを見たいのですが、HEWのどこに型番が記録されているのか見つけられません。
移行の際にどのようにしたらよいですか。

 


A: 回答

HEW(Version 4.09.00.007)でプロジェクトを作成する際には、CPUシリーズ(例:RX600)とCPUタイプ(例:RX62N)を選択します。このためCPU型名の情報は、HEWのプロジェクト内に情報はありません。
ツールの移行をされる際にご使用のCPU型名を選択して移行してください。

 

適用製品

RX ファミリ
High-performance Embedded Workshop
CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください