Renesas Synergy™

FAQ 3000208 : RX62xのPDGでポート入力設定時の注意

Q: 質問

RX62xのPDGでポート入力設定する時の注意点を教えてください。

 


A: 回答

PDGでRX620, RX621, RX62N, RX62Tのポート入力を設定するときには、必ず「入力バッファ」を有効に設定してください。

 

適用製品

PDG

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください