Renesas Synergy™

FAQ 3000204 : 無償評価版でのダウンロード(CS+)

Q: 質問

無償評価版のコンパイラを統合開発環境CS+で使用しています。
試用期間を過ぎた状態で、エミュレータにダウンロードを行うことは可能でしょうか?


A: 回答

無償評価版の機能制限には、次のものがあります。

  • リンクサイズの制限
  • professional版機能の制限


サイズに関しては、リンクサイズのみの制限のため、ダウンロードは可能です。
無償評価版の機能制限等については、評価版ソフトウェアツールをご参照ください。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください