Renesas Synergy™

FAQ 3000200 : ROMの空き容量の確認(CS+)

Q: 質問

統合開発環境CS+を使用しています。 ROMの空き容量を調べる方法はありますか?


A: 回答

リンカの出力するリストファイルで、セクションの配置状況を確認することが可能です。この内容から、セクションが配置されていない部分をご確認ください。

なお、CS+ for CCでは、メモリ・マッピング・プロファイラでセクションの配置状況をGUIで表示することが可能です。
メモリ・マッピング・プロファイラの詳細はこちらをご参照ください。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください