Renesas Synergy™

FAQ 3000210 : e² studio V6.0でプロジェクトの設定画面を表示するには

Q: 質問

e² studio V6.0になってプロジェクトの設定画面を表示する「Renesas Tool Settings」のメニュー項目やボタンがありません。
プロジェクトの設定画面を表示するにはどうすれば良いですか?

 


A: 回答

V6.0では「Renesas Tool Settings」に相当するメニュー項目が変更されています。


「プロジェクト・エクスプローラ」ビューでプロジェクトを選択してから、
   → 右クリック→「プロパティ」
   →「プロジェクト」メニュー →「プロパティ」
   →「ファイル」メニュー →「プロパティ」
のいずれかでプロジェクトの設定画面が表示されます。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください