Renesas Synergy™

FAQ 3000209 : e² studio V6.0 でmotやhexファイルを出力するには

Q: 質問

e² studio V5.4以前ではヘキサファイル(拡張子*.motまたは*.hex)がビルド時に生成されていたのですが、V6.0では出力されなくなりました。
どうすれば出力されるようになるでしょうか?

 


A: 回答

該当する設定項目は以前はリンカオプションの中にありましたが、V6.0からは「Converter」オプションに移っています。
※ CC-RL向け

enable_mot_CCRL_jp.png
「プロジェクト」「プロパティ」メニューで設定ダイアログを開き、以下の画像のように「ロード・モジュール・コンバータを実行する」にチェックを入れてください。


※ CC-RX向け

enable_mot_CCRX_jp.png
「プロジェクト」「プロパティ」メニューで設定ダイアログを開き、以下の画像のように「Output hex file」にチェックを入れてください。

 

適用製品

e² studio
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください